This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969-SP:工作温度范围

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5438A-ET, MSP430FR5969-SP, MSP430FR5989-EP, MSP430FR5739-EP, MSP430FR5739, MSP430F5438A-EP, MSP430F2619S-HT, MSP430F249-EP, MSP430F2274-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1028564/msp430fr5969-sp-extended-temperature-range

器件型号:MSP430FR5969-SP
主题中讨论的其他器件:MSP430F5438A-ET、 MSP430FR5989-EP、 MSP430FR5739-EP、 MSP430FR5739、 MSP430F5438A-EP、 MSP430F2619S-HT、 MSP430F249-EP、 MSP430F2274-EP

此器件或 MSP430系列的类似产品是否支持-55C 至+125C 的工作温度范围、而不是-40C 至+85C 的工作温度范围?

Mark McGahan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    我们的产品系列中没有具有扩展温度范围的产品。  请参阅以下提供扩展温度范围的 MSP430器件列表。   

    器件型号 说明 订购和质量 TI.com 库存 频率
    (MHz)
    非易失性存储器(KB) RAM
    (KB)
    ADC ADC 通道数 GPIO 引脚
    (#)
    功能 UART USB I2C 的数量 SPI 比较器通道(#) 约 价格
    (美元)
    工作温度范围
    (c)
    MSP430F5438A-ET 具有扩展温度范围和256KB 闪存、16KB SRAM、12位 ADC、DMA、UART/SPI/I2C、 计时器 订购和质量 1、831 25 256 16. 12位 SAR  --   87 实时时钟 4.  --   4. 8. 0 4.880美元| 1ku -55至125、
    -40至125
    MSP430FR5969-SP 耐辐射混合信号微控制器 订购和质量 56. 16. 64 2. 12位 SAR 16. 40 AES、
    DMA、
    实时时钟
    2. 否 1 3. 16. 2、494.800美元| 1ku -55至105
    MSP430FR5989-EP 具有128KB FRAM、2KB SRAM、48 IO、ADC12、Scan IF 的16MHz ULP 微控制器 AES 订购和质量 0 16. 128 2. 12位 SAR 12. 48 高级传感、
    DMA、
    实时时钟、
    扫描接口
    2. 否 2. 4. 16. 11.484美元| 1ku -55至95
    MSP430FR5739-EP 具有16KB FRAM、1KB SRAM、 32 IO、10位 ADC 和比较器的 MSP430FR5739 24MHz ULP 微控制器 订购和质量 6、134 24 16. 1 10位 SAR 12. 32 DMA、
    实时时钟
    2. 否 1 3. 16. 3.397美元| 1ku -55至85
    MSP430F5438A-EP 具有256KB 闪存、16KB SRAM、12位 ADC、DMA、UART/SPI/I2C、 计时器 订购和质量 0 25 256 16. 12位 SAR 14. 87 实时时钟、
    看门狗计时器、
    温度传感器、
    欠压复位、
    IrDA
    4. 否 4. 8. 0 6.398美元| 1ku -55至125
    MSP430F2619S-HT 高温16位超低功耗 MCU、具有120KB 闪存、4KB RAM、12位 ADC、双 DAC、 2个 USCI、HW 乘法器、DMA 订购和质量 166. 16. 120 4. 12位 SAR 8. 48 DAC 2. 否 2. 4. 8. 70.950美元| 100u -55至150
    MSP430F249-EP 增强型产品16位超低功耗微控制器、具有60KB 闪存、2KB RAM、12位 ADC、2个 USCI 订购和质量 2 380 16. 60 2. 12位 SAR 8. 48 欠压检测器、
    引导加载程序
    2. 否 4. 2. 8. 8.360美元| 1ku -55至125
    MSP430F2274-EP 具有32kB 闪存和1K RAM 的16位超低功耗微控制器 订购和质量 1、940 16. 32 1 10位 SAR 12. 32 运算放大器 1 否 1 1 0 5.993美元| 1ku -55至125