This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-GANG:不会连接到已知良好的目标板、但通过自检

Guru**** 2535590 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-GANG, MSP-FET, MSP430F5419A, MSP430F5438

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1027739/msp-gang-will-not-connect-to-known-good-target-board-but-passes-self-test

器件型号:MSP-GANG
主题中讨论的其他器件: MSP-FETMSP430F5419AMSP430F5438

努力让 MSP-Gang 发挥作用。

我有一个目标板、可以使用 MSP-FET 标准 USB 调试框通过 CCS 进行编程。 使用相同的电缆(来自 MSP-Gang 套件)、我无法使 Gang 连接到它。 自检通过、Windows 界面运行良好。 我尝试施加外部电源、并将目标板上的 JTAG 接口跳线用于外部电源。 适用于 USB-FET、但不适用于 Gang。

无论我选择什么函数(读取、擦除、编程)、该过程都会启动、然后在 Connect 条目中使用 X 失败。 我尝试增加 VCC 稳定的等待时间、没有差别。 我把 JTAG 速度调低到了很慢的速度、没有差别。 我在 MSP430上有多年的经验、但这是我第一次尝试 Gang、几个小时的故障排除让我无法完成。 我需要它、以便为客户提供一个简单的设置、以便在试点生产中使用。 我可以想到的下一件事是尝试查看 JTAG 信号、看看它们是否在移动。

有什么建议吗?

谢谢、

劳埃德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Islonim、您好!

    您正在尝试对哪个器件(MSP430)进行编程?  您以前是否使用过 Gang 编程器对其他 MSP430进行过编程、还是第一次使用该编程器?  您是否有 MSP430 Launchpad 可用于查看是否可以成功对其进行编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dennis、

    尝试对 MSP430F5419A 进行编程。

    以前从未使用过 Gang 进行过任何编程、上个月刚买过、这是我第一次使用它。

    我认为我没有 LaunchPad、但正如我提到过的、USB-FET 对目标板进行了编程、没有问题。 在您提到它之后、我想我有一个用于 MSP430F5438的 TI 开发板-如果我能找到它、我会使用 GANG 进行尝试。

    没有提到、但我使用的是 Gang 随附的外部电源。 我的目标板不会使用 Gang 进行编程、无论我是让 Gang 为其供电、还是为目标提供自己的电源(并适当地在目标上设置 JTAG 跳线)。

    劳埃德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lloyd、

    Gang 编程器似乎可能存在问题、但为了消除这种可能性、在 F5438开发板上尝试该方法将非常有用。  不想超越自己、您从哪里购买它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对我来说真是个坏消息。 TI 5438A 开发板在 Gang 和 USB-FET 上工作正常。 我的板在 USB-FET 上工作、但在群组上工作。 我已经尝试了所有的跳线设置和电源组合。 我始终收到以下消息:

    "错误23:MCU 器件初始化失败。"

    通过将开发板原理图与我的进行比较、重置上的开发板具有47k 和2.2nF (RC=103uS)、而我的板具有20k 和1uF (RC=20、000uS)。 这可能是问题吗? 是否有方法可以告诉 Gang 需要缓慢复位?

    劳埃德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,很好的收获

    C 应该为1至2.2nF。  1uF 过大、会减慢来自群组编程器的复位脉冲、并且也会在 MSP-FET 上失败、但您很幸运。  因此、是的、一定要更改您的上限。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Dennis 的介绍。 可以了。