This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6989:内部基准电压是否可用于测量所连接电源的电压?

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6989

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1028528/msp430fr6989-can-the-internal-reference-voltage-be-used-to-measure-the-voltage-of-a-connected-power-supply

器件型号:MSP430FR6989

我使用3V 电池运行 MSP430FR6989。 我想监控电池的电压、以便确定功耗和系统的估计电池寿命。 我能否通过比较 MSP430的内部基准电压来监测电池的电压、例如、 1.2V VREFTM 我将电池电压直接馈送到 ADC 引脚、并将其与内部基准电压进行比较。 这种方法能否准确测量电池电压? 我已经查看了 MSP430用户指南的第34.2.3节、但它没有完全回答我的问题。

我知道我可以使用外部分压器、但这会引入额外的功耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果没有分压器、则电压远远超出 ADC 的范围。 ADC 的任何输入电压超过 Vref 都将具有相同的最大计数结果。 (请参阅34.2.1)如果电压大于 Vcc、则存在其他问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    并可能损坏 MCU。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如 David 提到的、输入电压范围需要在 Vref 范围内、因此需要一个分压器。  请查看下面的设计。  这还提到了如何配置分频器以最大程度地降低静态功耗。

    https://training.ti.com/msp430-housekeeping-voltage-monitor 

    "另一种情况是将分压器的接地端连接到 MCU 的 GPIO 之一,而不是将电路板接地端直接连接到 R1电阻器。 测量 Vin 时将 GPIO 输出设置为低电平可以代替连接到 R1电阻器的接地端、而不测量 Vin 时将 GPIO 输出设置为高电平可以降低分压器电路的静态功耗。"