This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:MSP430-FR6043

Guru**** 2949930 points

Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1028441/evm430-fr6043-msp430-fr6043

器件型号:EVM430-FR6043

我使用的是 evm430-fr6043板。 我在超声波传感设计中心遇到 HID 设备正在连接的错误。 如果未检测到我的设备、我已在 Windows Power Shell 中检查。 但它已被检测到。 问题是什么、如何解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthitheyan、

    请参阅我对 您 上一篇帖子的回复。  

    根据您提供的屏幕截图、您未连接到 EVM。

    连接后、您将看到...

    请在您之前的帖子中回复。 我将关闭此问题、因为它是您原始问题的重复主题。