This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5528:MSP430F5528不可运行

Guru**** 2925240 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5528, MSP430F5328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1027935/msp430f5528-msp430f5528-not-livrable

器件型号:MSP430F5528
主题中讨论的其他器件: MSP430F5328

MSP430F5528在很长一段时间内不再可供使用。

我正在寻找相同封装、等效或更好的功能的替代产品。

MSP430F5328是否100%兼容?

我可以改用其他器件吗?

感谢您的帮助、Philippe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    USB 时。 F5328应该是不错的选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助!

    此致、Philippe