This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430FR2433:MSP-EXP430FR2433

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1027447/msp-exp430fr2433-msp-exp430fr2433

器件型号:MSP-EXP430FR2433

尊敬的专家,

美好的一天!

我们的客户使用 FR2433芯片将捕获引脚连接到 PWM 波形、但中断中解析的数据与示波器显示的数据不同。 请帮助验证在代码中对捕获定时器数据的分析中是否存在异常? 谢谢。 我们捕获的是 US 级数据、时钟配置为16MHz、但我们对配置有以下两个不确定因素、请先帮助确认:
1. smclk 配置的16MHz 配置是否正常,请检查主函数的 sys_cs_init 接口以了解详细信息。
2.检查捕捉中断中的 elapsedTime 参数计算方法是否正确。 此参数用于计算低电平的持续时间、单位为 us。

请参阅特定项目代码的附件。

谢谢。

BR、

Leon.Liu