This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:从引脚读取一致的值时出现问题

Guru**** 2551930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1028142/msp430fr5994-problems-reading-consistent-values-from-pins

器件型号:MSP430FR5994

我在具有6个开关和2个晶体管(2x3)的试验电路板上进行了简单的多路复用设置。 当一个晶体管导通时、我从传感器的前半部分读取引脚值、然后将其关闭并打开另一个晶体管、并读取第二组传感器。 我的问题、我认为、与我的代码有关。 如果我单步执行调试器(或注释掉'check_key'函数)、一切工作正常、但如果我让它运行、则通过串行端口显示不正确的值。

以下是我单步执行调试器或注释掉'check_key'代码时的结果。 第一个值是晶体管(0或1)、第二个数字是来自 P3的寄存器值。  它正确显示值为"14"、 这意味着当晶体管#2 (1)导通时、它读取该晶体管上的开关#3读出值为4。

12:17:06.212 -> 14
12:17:06.212 -> 14
12:17:06.212 -> 14

以下是运行代码时的结果:
09:41:08.195 -> 14.
09:41:08.195 -> 14.
09:41:08.195 -> 17.
09:41:08.195 -> 17.
09:41:08.195 -> 17.
09:41:08.195 -> 17.
09:41:08.195 -> 17.
09:41:08.195 -> 14.
09:41:08.195 -> 17.
09:41:08.195 -> 07

总之、它会显示几次正确的值、但随后它开始读取非常不稳定的数字。 例如、"7"意味着晶体管上的所有三个传感器都已开启。 我还会获得随机读数、显示晶体管#1 (0)的所有3个传感器均已打开(07)。

以下是相关代码:

#include

typedef int bool;
#define true 1.
#define false 0

char left_hand_output[]={BIT2、BIT3};
volatile unsigned Leftint KeysStatus[]={
 0x00、
 0x00
};

char left_hand_input[]={BIT0、BIT1、BIT2};

unsigned int reg_values = 0;

void SerialPrint (char * TX_DATA、blineool Return);           //将字符串输出到串行端口
void UARTInit_Send (void);
char* int_to_String (int i、char b[]);
void check_key (int reg、int group、bool on、bool Left);

int main (void){
   WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;//停止看门狗计时器

   UARTInit_Send();

   //禁用 GPIO 上电默认高阻抗模式以激活
   //先前配置的端口设置
   PM5CTL0 &=~LOCKLPM5;

   P1DIR |= BIT2;//| BIT3;//将 P1.2和 P1.3设置为输出
   P1DIR |= BIT3;
   P1OUT &=~BIT2;//|~BIT3;//最初关闭 P1.2和 P1.3
   P1OUT &=~BIT3;

   P3DIR &=~BIT0;//|~BIT1 |~BIT2;//将 P3.1、P3.2、P3.3设置为输入
   P3DIR &=~BIT1;
   P3DIR &=~BIT2;
   P3REN |= BIT0 | BIT1 | BIT2;//启用上拉/下拉电阻器
   P3OUT &= ~BIT0 |~BIT1 |~BIT2;//选择上拉电阻器

   while (1)                         //轮询
   {
       volatile unsigned int i;
       对于(i=0;i<2;++I){
           unsigned int 引脚= left_hand_output[i];
           P1OUT |=引脚;
           //此处 需要轻微延迟、否则我们将读取上一个引脚
           _DELAY_CYCLES (300);

           REG_VALUES = P3IN;

           P1OUT &=~Ω 引脚;

           //检查是否有更改
           if (reg_Values!= LeftKeysStatus[i]){

               //---- 这将读取正确的值---
               //char indexValue[12];
               //Int_TO_String (I、indexValue);
               //SerialPrint (indexValue、false);
               //char dataValue[12];
               //Int_TO_String (REG_VALUES、dataValue);
               //SerialPrint (dataValue、true);


               //如果字节值更大,我们将打开该开关;否则,将其关闭。
               if (reg_Values > LeftKeysStatus[i]){
                   //使用逐位或仅发送修改后的位
                   CHECK_KEY (REG_VALUES ^ LeftKeysStatus[i]、i、true);
               }
               否则{
                   CHECK_KEY (REG_VALUES ^ LeftKeysStatus[i]、i、false);
               }
           }
       }
   }


//检查哪些位已更改并发送相应的 midi 消息
void check_key (int reg、int group、bool on){
   //---- 这会读取错误的值---
                   字符索引值[12];
                   Int_TO_String (group、indexValue);
                   SerialPrint (indexValue、false);
                   字符 dataValue[12];
                   Int_TO_String (reg、dataValue);
                   SerialPrint (dataValue、true);

如果对正在进行的工作有任何帮助,将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     P3OUT &= ~BIT0 |~BIT1 |~BIT2;//选择上拉电阻器

    此声明无效。 我怀疑您的意思是:

     P3OUT &= ~(BIT0 | BIT1 | BIT2);//选择下拉电阻器

    我不确定这会导致您的症状、但可能会妨碍您的实验。

    REN 电阻器具有相当高的阻抗(20-30k)。 您的传感器的源阻抗是多少? (我想知道您是否将电压分为低电平和高电平之间的间隙。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Bruce、我更新了代码的这一部分、但正如您所设想的、它并未改变结果。 晶体管为 PN2222A。 它们连接到接地端、然后接地端又连接到传感器。 这些传感器是 TI 霍尔传感器: https://www.ti.com/product/DRV5011。 它们连接到5V IN。 工作条件为2-5 - 5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出在 Vcc 处驱动、因此从3V3引脚为其供电。 使用5V 电源可将输入引脚炸。

    [编辑:我忘记了参考:数据表(SLVSCY6B)第5节、"引脚功能"表。]