This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438A:MSP430F5438A:如何进入 LPM3低功耗模式

Guru**** 2584545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1027839/msp430f5438a-msp430f5438a-how-to-enter-lpm3-low-power-mode

器件型号:MSP430F5438A

你(们)好

详细说明:

(1)现在、这个芯片被用于低功耗开发、并且在数据手册被配置为低功耗寄存器后、主循环器不再被执行、并且中断程序正常运行、但是测得的电流不会减少。

(2)如果芯片配置为软件、则有其他方法可以确定在发生未测量电流的情况下是否能够成功实现低功耗。

                                                                                                                                                                                                                     


此致、
William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    a)如何测量电流? 许多 DMM 无法很好地测量非常动态的电流。

    b)您观察到哪些测量值?

    c)中断的运行频率如何? 如果足够频繁(并且/或者它们很大)让 main()进入 LPM,则可能不明显。 此外、根据 SVSLFP 的设置、从 LPM3唤醒以处理中断可能需要很长的时间[参考数据表(SLAS655F)第5.27节]

    d)您使用的平台是什么? 您的 I/O 引脚是否有可能导致总线冲突?

    [编辑:少量澄清]