This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2452:C#示例不起作用

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1025864/msp430g2452-c-example-does-not-work

器件型号:MSP430G2452
主题中讨论的其他器件:MSP-GANG

我不熟悉 MSP Gang 并尝试了下载中提供的 C#示例、但程序无法与我的器件通信(MCU Init 错误23)。 我能够通过 MSP Gang 编程器 GUI 与器件通信-因此我知道我的硬件设置是正确的。 是否有人可以共享任何示例 C#工作代码以便能够从器件存储器位置加载和读取(我需要做的是什么)? 我使用的是 SBW 而不是 JTAG。 提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Soumendu、

    因此、我可以更好地帮助解决这个问题、您能向我指出您下载的 C#示例吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Dennis -这位于文件夹 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\MSP-GANG \examples\C#-MSP-DLL 中、该文件夹作为 MGP Gang 安装的一部分安装-请参阅文件夹的图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Soumendu、

    很遗憾、我无法找到任何了解此 C#示例代码的人。  我可以编译代码并尽力为您提供帮助、但目前我没有 MSP-GANG。  我可能需要1-2天的时间才能得到一个。  在平均时间内、您是否尝试过 C++示例以查看它是否起作用?   您正在尝试对什么 MSP430进行编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Soumendu、

    我们已经听过您的介绍、现在已经有一段时间了、因此我将假定您能够继续推进您的项目。
    我将此帖子标记为已解决,但如果不是这种情况,请单击“这不能解决我的问题”按钮,并使用更多信息回复此主题。
    如果此主题已锁定、请单击"提出相关问题"按钮、然后在新主题中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们帮助解决您的问题的任何其他详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dennis、您好、这是 MFC 的问题-我的新 PC 上未安装 MFC、因此导致了此问题。 我认为手册中应建议所有软件先决条件。 这与 C++的情况相同。 问题现已解决。 谢谢!