This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-FET:MSP-FET 闪存仿真工具编程问题

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, MSP430F5437A, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1026873/msp-fet-msp-fet-flash-emulation-tool-programming-issue

器件型号:MSP-FET
主题中讨论的其他器件: MSP430F5437AUNIFLASH

我使用黑色 FET 工具进行编程。 但是、现在我在编程时遇到了问题。  

在 MSP-FET 闪存仿真工具中、绿色和红色 LED 会一个接一个地发光。

有人知道我的 FET 到底有什么问题、我如何解决这个问题。

控制器- MSP430F5437A。

编程工具- Uniflash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rohit、您好!

    有一个类似的帖子讨论了如何"重新启动"MSPFET。  请尝试一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果可能、您可以分享该链接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohit、

    对此我深表歉意。

    请参阅 《MSP 调试器用户指南》中的第5.6.5.3节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohit、

    几天以来,我没有听到您的声音,因此我假设您能够解决您的问题。
    我要将此帖子的状态更改为“已解决”,但如果不是这种情况,请单击“这不能解决我的问题”按钮,并使用更多信息回复此主题。
    如果此主题锁定、请单击"提出相关问题"按钮、然后在新主题中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们帮助解决您的问题的任何其他详细信息。