This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSP430FR2476:MSP430FR2476错误:-9

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, MSP430FR2476

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1027546/lp-msp430fr2476-msp430fr2476-error--9

器件型号:LP-MSP430FR2476
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHMSP430FR2476MSP-FET430UIF

你(们)好  

在 Uniflash 环境下通过 MSP-FET430UIF Jtat 连接将.txt 映像加载到 PCB (MSP430FR2476)时。

它始终显示:"[2021/8/16下午2:33:58] [INFM] MSP430:MSP430FR2476 (引导加载程序)

[2021/8/16下午2:34:01] [ERROR] MSP430:[ERROR_MESSAGE]无法接收预期数据!


映像加载失败:闪存通用、正在加载映像... 错误:-9

 

我的硬件或发送的环境中发生了什么错误?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您正在使用 JTAG 或引导加载程序对 MSP430进行编程?

    如果您使用 的是 MSP-FET430UIF、它只支持 JTAG。

    您是否也可以尝试使用 CCS。