This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2675:如何从 CCS 编译生成 CRC 32?

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1026290/msp430fr2675-how-to-generate-crc-32-from-ccs-build

器件型号:MSP430FR2675

我有一个 CCS 10工程、需要为生成的映像文件生成 CRC32值。  我在整个论坛上看到提示、表示这是可能的、但没有具体的内容。  如何为给定的构建生成 CRC32值?  该工程已配置为使用 MSP430十六进制实用程序生成 TI-hex 格式文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pcpro、

    您需要 通过 CCS 生成 CRC 值(用于固件)?  

    我想我们有一些 CRC 示例代码、但不是由 CCS 生成的。

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AB7GvkxpgNF6cOVO0baE4Q__IOGqZri__LATEST

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要为给定的构建生成 CRC (最好是 CRC32)。  我们使用的是 CCS 10。  生成的 CRC 将与 BSL-Scripter 工具一起使用。  CRC 可以作为 CCS 编译的一部分生成、也可以使用其他工具进行编译后处理。  我们的 CCS 工程当前配置为 生成.out 和.txt (TI-hex) 映像文件。  构建映像的 CRC 计算似乎是一个常见问题、应该已经有一个工具。  我不必为此编写一个新工具。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pcpro、

    您有能力、CCS 生成的.txt 应包含 CRC 值、这应存储在 最后64个字节中、但我不确定、 我将与发布的团队确认并更新给您。

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过从 BSL-Scripter 发出 crc_check 命令、我能够生成所需的 CRC。