This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-FET:MSP-FET 闪存仿真工具不工作

Guru**** 2535010 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, MSP430F5437A, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1026841/msp-fet-msp-fet-flash-emulation-tool-not-working

器件型号:MSP-FET
主题中讨论的其他器件: MSP430F5437AUNIFLASH

我使用黑色 FET 工具进行编程。 但是、现在我在编程时遇到了问题。  

在 MSP-FET 闪存仿真工具中、绿色和红色 LED 会一个接一个地发光。

有人知道我的 FET 到底有什么问题、我如何解决这个问题。

控制器- MSP430F5437A。

编程工具- Uniflash  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rohit,

    您能否检查 PC 设备管理器中是否有两个 COM 端口? 如下所示:

    我认为可能存在驱动程序问题。

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    对于我来说、它还显示了两个 COM 端口。

      

    但是、当我尝试编程时、两个 LED 开始逐个闪烁。 加载失败的抛出错误。

    两个 LED 会一个接一个地闪烁。  

    此致

    Rohit Saini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohit、

    您能否捕获错误信息或数字?

    下载失败?

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、  

    低于 I capted。

    此致

    Rohit Saini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohit、

    您是否尝试其他 IDE、我认为这可能是 Uniflash 问题。

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何有关其他 IDE 为 MSP430xx 闪存 hex 文件的建议。

    此致

    Rohit Saini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FETPRO430

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回应 Johnson。

    我有 Lite FET-Pro430、但它不支持 MSP-FET 闪存仿真工具(黑色调试器)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohit、

    我认为 FETPRO430能够支持 MSP-FET、我在 PC (FETPro430 Lite)中尝试过

    谢谢!

    此致

    Johnson