This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2021:了解直流滤波器计算

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430I2021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1025997/msp430i2021-dc-filter-calculation-understanding

器件型号:MSP430I2021

您好!

请帮助我了解残余直流去除滤波器的计算方法。

以下是我的代码。 如何计算  *p 的电流和电压值?

int16_t dc_filter (int32_t * p、int16_t x)

//one 希望通过以下方式估算 DC:
// z +=(((((int32_t) x << 15)- z)>> 14);
//返回 x -(z >> 15);
//但是:
// z +=(((((int32_t) x << 16)- z)>> 14);
//返回 x -(z >> 16);
//速度快一点,16的移位将永远不会
//在此应用程序中导致溢出。 但是、
//请记住,这不是通用直流滤波器!
*p +=(((((int32_t) x << 16)-*p)>> 14);
x -=(* p >> 16);
返回 x;

此致、

微型

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minal:

    ?示例代码位于何处?

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    感谢你的答复。

    我 自己编写了这个代码、不能正常工作。

    因此、我想澄清一下我关于残留直流移除的概念。 如何在读取 SD24后从交流电中移除直流分量。

    此致、

    微型

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为您需要告诉我们 p 和 x 是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:MSP430I2021

    您好!

    有人能帮我了解 sd24中带有 msp430i2021的残余直流去除滤波器吗?

    此致、

    微型

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minal:

    让我联系计量专家。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minal:

    我不是此代码的作者、因此我的支持将受到限制。 但是、我确实找到了一个类似的线程、它可能会对您有所帮助。

    用于电表直流估算的重阻尼积分器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    谢谢你。

    我通过该链接、TI 是否有任何有关从 SD24读取原始计数后移除直流的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    我还知道唯一的 x 是 SD24的原始计数。

    我不知道 p 的值、如何计算相同值并使其在代码中保持不变?

    此致、

    微型

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minal:

     您这边有什么进展吗? 我不是该领域的专家、但 如果您需要进一步的支持、我可以尝试了解这些代码。

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    您能帮我了解 James Evans 主题吗?  即 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/454709/about-heavily-damped-integrator-used-for-emeter-dc-estimate

    此致、

    微型

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minal:

    我将尝试了解这个主题并在此处进行更新。

    谢谢!

    此致

    Johnson