This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:确定可用的 RAM 量

Guru**** 2824385 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1027025/msp430g2553-determining-how-much-ram-is-available

器件型号:MSP430G2553
主题中讨论的其他器件:MSP432P401R

我将从具有要刻录的 RAM 的 MSP432P401R 转换到上述仅512字节的 MCU。

是否有办法告诉我在系统自我恢复后还有多少剩余时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看数据和 BSS 段的大小。 它们位于 RAM 中并从下而上进行分配。 堆栈从顶部开始、由您决定需要多少空间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么文件包含数据和 BSS 信息?

    是的、我想看看我将留下多少堆栈空间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它可能不在文件中。 对于 GCC、我使用程序大小(msp430-elf-size)。 有时、我让链接器输出一个映射文件、但这有很多细节。