This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:超声波 O2浓度测量

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1026704/msp430fr6043-ultrasonic-o2-concentration-measurement

器件型号:MSP430FR6043

我正在使用 MSP430FR6043进行 O2浓度测量。 我已阅读应用报告 slaa976  (https://www.ti.com/lit/an/slaa976/slaa976.pdf?ts=1628716504992&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fsitesearch%252Fdocs%252Funiversalsearch.tsp%253FlangPref%253Den-US%2526searchTerm%253Dslaa976%2526nr%253D5)

在第4页中、它提到:"实际上 、对于系统中的每1°C 测量误差、我们将在氧浓度读数中引入~2.75%的误差。"  是否有任何理论或测试报告支持此结论?

在我的分析中、从体积浓度方程4中、我们得到: Δρ=(KR/C^2)ΔT。  

在这里、k=1.4、R=8.314 kg⋅m2/22⋅K⋅mol、在20°C 时、空气中超声波的速度大约为每秒343米、C=343 m2/22、空气中1摩尔=0.02896 kg、

  Δρ • ΔT:Δ L=1.17 μ s (1/K)

这意味 着、对于系统中的每1°C 测量误差、它会在 O2浓度读数中引入~1.17%的误差。

我是对的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    温度将影响传感器和波形速度、因此我认为这种精度可能 与许多因素有关、例如管径、传感器参数等

    谢谢!

    此致

    Johnson