This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5989:ESI:电源问题

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5989
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1026457/msp430fr5989-esi-supply-issue

器件型号:MSP430FR5989

尊敬的 TI 团队:

我正在使用 MSP430FR5989进行设计、以使用 ESI 进行水计量。 我是 主锂电池。

我们尝试在不同的电压下使用该器件与电源:3.6、3.3、3、2.5、2和1.8、以测试电池老化时可能发生的情况。

1.该器件在由2和1.8V 电源供电时无法正常工作、数据表显示工作范围为1.8V 至3.6V。

此外、我们正在使用 UART 对其进行调试、我们注意到、如果我们通过原型(例如3.3V)为器件供电并进行硬件复位、则器件无法正常工作、我们需要断开所有电缆和电源、然后再次连接

我可以在这方面提供帮助吗?

此致

塞缪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samuel、

    该器件的数据表确实表明该器件将在3.6V "降压至"1.8V 的电压范围内运行。  数据表中有一条注释、其中引用了一个表格、其中包含有助于澄清这一点的详细信息。  为了方便起见、我将粘贴到这里。

    基本上、SVS 上电电平所说的是、当加电时、VCC 需要至少为2V、这样 SVS (电源侧电压监控器)才能使器件从复位状态中释放出来。  这是最大值、因此某些器件可能会在1.88v (典型值)或低至1.77v (最小值)时退出复位状态。  但这会因器件、批次和温度而异。  但是、如果器件 VCC 的启动电压高于2V、则设计为低至 SYS 断电电平、该电平可能快至1.85V (最大值)、1.80v (典型值)或低至1.75 (最小值)。

    那么、您是如何执行测试的?  您的起始电压是否为1.8V? 或者、您是否从2V 以上开始并降低电压、这与使用电池供电的现场情况非常相似?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    非常感谢、我在 DS 的一个部分中看到了 SVS、需要1.8V 电压、但直到2V 电压才会出现。

    此致

    塞缪尔