This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:如何通过 UART 打印电流和 Tantalizer 值

Guru**** 2559620 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1026587/evm430-fr6047-how-to-print-current-flow-and-tantalizer-value-through-uart

器件型号:EVM430-FR6047
主题中讨论的其他器件:MSP430FR6047

各位专家:

目前、我正在使用 MSP430FR6047作为水表、我不必使用 LCD 来降低成本、然后我添加了 RS485来收集数据、在这里、我需要您的帮助、以便通过 UART 发送电流和累计器值、 请分享 MSP430-FR6047的 UART 示例代码、然后我可以尝试对仪表实施 RS485。

此致  

Surya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    USS 库中的模板示例包括一个 UART 示例。  可以在下面安装 USS 库的目录中找到模板项目。  README.html 介绍了 UART 示例。   

    C:\ti\MSP\USS_02_40_00_00\USS\examples\USSSWLib_template_example