This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2676:我是否可以拥有与静电破坏测试相关的材料,如 EIAJ、MIL?

Guru**** 2998400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1026128/msp430fr2676-can-i-have-materials-related-to-electrostatic-destruction-test-such-as-eiaj-mil

器件型号:MSP430FR2676

我们的客户希望了解静电破坏测试的结果。

例如:  

条件 EIAJ 方法:C = 200pF、R = 0Ω Ω、200V 或更高

MIL 方法:C = 100pF、R = 1.5kΩ Ω、1.5kV

(希望:每个终端的销毁极限值的展示)

此致、

是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RY9983、

    器件特定 ESD 测试结果不适用于各个 MSP430器件。

    但是、每个 MSP430数据表确实显示了 ESD 额定值。

    此外、 还有一 个 MSP430系统级 ESD 注意事项文档、其中包含其他信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dennis - San、

    感谢你的帮助。

    我会向客户提供这些信息。

    此致、

    是的