This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430FR2433:S3的设计缺陷

Guru**** 2579215 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1024766/msp-exp430fr2433-design-flaw-for-s3

器件型号:MSP-EXP430FR2433
主题中讨论的其他器件:MSP430FR2433

我在该板中发现了一个设计缺陷。 当您在 NMI 模式下尝试调试一个 ISR、该 ISR 绑定到 RST/NMI 引脚时、目标的 PC 会加载错误的地址并强制崩溃。 PC 应加载 ISR 的地址。

这就是原因。 开关 S3连接到仿真器芯片和目标芯片上的 RST/NMI 引脚。 因此、当您关闭开关时、仿真器芯片感测到一个复位信号、而目标芯片感测到一个 NMI。

目标芯片将仅在加载程序且关闭调试器后正确执行 ISR。

你们知道吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    FR2433 Launch Pad 中的 S3仅连接到 MSP430FR2433 RST 引脚。 您可以 在 用户指南中看到原理图

    https://www.ti.com/lit/ug/slau739/slau739.pdf?ts=1628141434034&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FMSP-EXP430FR2433

    FR2433 RST 引脚具有另一个 SBWTDIO 功能、仿真器将通过此引脚进行通信、因此当您按下 S3时、它将影响仿真器的通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、在发布帖子之前、我看到过这一点、但我对 RST 和 EZFET_RST 是否是同一信号没有信心。

    我在测试以下代码时遇到了这个问题。 它将 RST/NMI 引脚配置为 NMI 模式、并将 LED 配置为 P1.0。 中断应切换 LED。 当我在 ISR 内部放置一个断点、运行程序、然后按 S3时、程序崩溃、CCS 会显示以下消息:

    在地址"0x4"处中断、没有可用的调试信息、或者在程序代码之外。

    我还看到 PC 加载了0x4、这是不对的。

    但是、当我加载程序、退出 CCS 调试模式、然后按 S3时、ISR 会正确执行。 您是否知道当断点在此 ISR 中时 CCS 为什么会崩溃?

    #include <msp430.h> 
    int main(void)
    {
        WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
        SFRRPCR |= SYSNMI;
        SFRRPCR |= SYSNMIIES;
        SFRIE1  |= NMIIE;
        P1DIR |= BIT0;
        P1OUT &= ~BIT0;
        PM5CTL0 &= ~LOCKLPM5;
        LPM0;
        return 0;
    }
    #pragma vector = UNMI_VECTOR
    __interrupt void UNMI_ISR(void){
        if ((SFRIFG1 & NMIIFG) == BIT4){
            P1OUT ^= BIT0;
            SFRIFG1 &= ~NMIIFG;
        }
        if ((SFRIFG1 & OFIFG) == BIT1){}
    }
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Thomas,í a

    在调试模式中、引脚功能是 SBWTDIO、复位和 NMI 不起作用。 如果您按 S3、则会干扰通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您解释 S3功能。

    由于这会干扰在 NMI 模式下测试 RST/NMI 引脚、并且与之相冲突、我希望看到该引脚在该电路板的下一个修订版本中是固定的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果不对来自引脚的信号进行多路信号解复用、则无需修复。 要在使用中断时进行调试、您需要一种替代调试形式、如反向通道串行。