This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6720:F6736的十六进制文件相同?

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6720
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1026066/msp430f6720-same-hex-file-for-f6736

器件型号:MSP430F6720

您好!
由于交付情况、客户必须从 F6720切换到 F6736和 F6733。 他可以使用相同的十六进制文件、还是应该重新编译它? 这两种方法都有效、但他看到重新编译为20、33和36生成了不同的十六进制文件。

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    MSP430F6720、F6733和 F6736具有相同的 DS。

    F6733和 F6736都具有 F6720的所有外设。

    比较 MSP430F6720和 F6736的头文件、它们也是相同的。

    我认为 F6720的十六进制文件可以直接用于 F6733和 F6736。

    谢谢!