This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430FR6989:使用 CCS 和 MSP-EX430fr6989进行调试时会很困难

Guru**** 2668285 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1024857/msp-exp430fr6989-painful-debugging-with-ccs-and-msp-exp430fr6989

器件型号:MSP-EXP430FR6989

你好

在使用该 Launchpad 进行调试时、我会遇到一些问题、或者我认为它与 CCS 相关。 有时、在重新启动 CCS 之前、我无法在 Launchpad 上调试或运行固件。 在调试窗口中、没有任何活动的调试会话。 我可以再次运行调试、CCS 询问我是否要终止之前的会话、编译新程序并将其加载到电路板上、它会保持红色 LED 亮起、这是 eZ-FET 部件之一。 无任何错误。 不会发生任何情况。 断开电路板的连接不起作用、切换项目、断开 USB、更改端口、什么也没有作用。 此外、由于某种未知原因、我通常不激活加载按钮、然后在进行一些调试后、它最终显示出来。 我使用 CCS 10。 是否有办法改善这种情况?