This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2312:I/O 端口问题

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1024859/msp430g2312-i-o-port-question

器件型号:MSP430G2312

大家好、

为我们的客户发布。 当端口设置为 I/O 输入并启用内部上拉和下拉电阻器时、当机械触点开关直接从外部连接时、端口会由于接触开/关而灌入和拉出多少电流?

此外、在相同规格下、滤波电容器的适当值是多少?

提前感谢!


此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上拉电阻器是使用内部35k 电阻器完成的,可能是20到50k,PDF 明确指出了这一点。 因此、将 Vcc 除以该值、该状态将用于按钮被按下。 如果未按下、则不会获取任何电流。

    对于去抖,请根据物理按钮类型使用适当的延迟(例如30-40ms),|'除非有人对按钮检测进行了错误编程,并且源代码不可用,否则从未使用过电容器:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jejomar、

    亚当表示的是您的问题的正确思考方向。  

    如果您确实希望通过 HW 进行一些去抖、则需要在线路上执行某种类型的低通滤波器。 组件的值将取决于您要执行的截止频率。

    话虽如此、通过计时器实现按钮去抖的 SW 解决方案可能是首选、正如 Adam 所说的、因为从组件和布局的角度来看、它可以更轻松地进行调优、而且更便宜。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    私は参照していただきありがとうございます μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    私は参照していただきありがとうございます μ A