This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2312:滤波电容器、用于散射对抗

Guru**** 2812155 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2312

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1024784/msp430g2312-the-filter-capacitor-for-chattering-countermeasures

器件型号:MSP430G2312

MSP430G2312とMSP430Gシリーズに関する質問があります。μ A
ポートがI μ O入力に設定され、内部プルアップおよびプルダウン抵抗が有効になっている場合 μ V

機械的接触スイッチが外部から直接接続されている場合、オン μ オフの接触によるポートのシンクとソースの電流はいくつありますか μ s?

また、同じ仕様で、チャタリング対策のためのフィルタコンデンサの適切な値は μ A
いくつですか?

ご不便をおかけして申し訳ございませんが、ご回答いただき、ありがとうございます。μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    很抱歉我不能理解日语。 您能用英文描述您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Google 翻译:

    我对该系列有疑问。
    当端口设置为 I/O 输入并启用内部上拉和下拉电阻器时
    
    、如果机械触点开关直接从外部连接、由于开/关触点、端口灌电流和拉电流是多少?
    
    此外、在相同规格下、滤波电容器的抖动对策值是否合适?
    
    
    给您带来的不便、我们深表歉意、感谢您的回复。 
    
    
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    谢谢。

    www.ti.com/.../msp430g2312.pdf

    电气特性章节介绍了输出端口信息。