This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2111:可以在固件中修改灰度移位寄存器和点校正移位寄存器之间的逻辑与逻辑异或运算!

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC5951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1024961/msp430fr2111-possibilities-of-modifying-the-logical-and-to-logical-xor-between-gray-scale-shift-register-and-dot-correction-shift-register-in-the-firmware

器件型号:MSP430FR2111
主题中讨论的其他器件:TLC5951



根据随附的"图7:TLC5951内部移位寄存器和操作"文档,我知道 在灰度移位寄存器和点校正移位寄存器之间执行逻辑与操作。

这里我的问题是、是否可以将该逻辑与运算更改为固件中的逻辑 XOR 运算?  

有人可以帮助解决上述问题吗?  

e2e.ti.com/.../MSP430_5F00_LED_5F00_Driver.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只有在您有大量资金用于定制芯片时。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akbaru、

    我不熟悉  您发布的文档、因为它看起来不像 TI 提供的典型应用手册。 正如 Keith 所说的、您所要问的内容似乎在 TLC5951器件内部、而不是使用 MSP430的软件控制型应用。  

    如果您想了解更多您想要做的事情是否可行、我建议您发布一个新帖子、其中主要器件型号为 TLC95951、以便该组和/或论坛中的人员可以帮助您找到解决方案。