This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-TS430PEU128:开发环境

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, MSP430F6749A, MSP-TS430PEU128, MSP430-GCC-OPENSOURCE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1024665/msp-ts430peu128-development-environment

器件型号:MSP-TS430PEU128
主题中讨论的其他器件:MSP-FET、 MSP430F6749A、 MSPWARE、 MSP430-GCC-opensource

您好! 希望使用 MSP430F6749A 进行一些开发、并找到 MSP-TS430PEU128开发板。 只需确保使用此套件进行开发所需的全部资源就是 MSP430器件本身、TS430xx 开发板和用于闪存的 MSP-FET 器件?

开发是否需要所有这些器件? 此列表中是否缺少任何内容?

此外、我还需要下载以下资源:CCS-MSP、MSP430-GCC-opensource 和 MSPWARE、对吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    如果您查看 MSP-TS430PEU128的工具页面 并单击"Getting Started"捆绑包(见下图)、它将为您提供所需的一切 以及不同的可用选项。 并非所有选项都是必需的、但我们提供了一些选项来适应不同的开发环境。