This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] msp430fr2476:FRAM 内存保护特性

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5972, MSP430FR2476, MSP430FR2422, MSP430FR2522

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1024598/msp430fr2476-fram-memory-protection-features

主题中讨论的其他器件:MSP430FR5972MSP430FR2476MSP430FR2422MSP430FR2522

你好  

我将开始使用 MSP430FR2476、我在过去的 MSP430FR5972中使用过  

在最后一项中,可以对 FRAM 的扇区和信息内存进行写保护。

我在   MSP430FR2476上也看到了这种情况、但不清楚如何仅保护一个器件  

仅限256字节的信息存储器示例。  

在第80页的系列手册中、也要写一些附录  

(1)这些位对 MSP430FR413x、MSP430FR203x 器件没有影响。
(2)在单次操作中、密码必须以字的形式写入 FRAM 保护位。
(3)这些位在 MSP430FR2522和 MSP430FR2422器件中有效。

这意味 着 FRWPOA (3)对 MSP430FR2476没有任何影响?  

在这种情况下、只能保护整个存储器和信息存储器?  

启用保护是否正确?  

movx.w    #(FRWPPW+FRWPOA??+DFWP+PFWP),SYSCFG0?  

FRWPOA 是否对 MSP430FR2476有效

谢谢你  

路易吉  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luigi、

    MSP430FR2xxx/FR4xxx 器件上的 FRAM 保护功能不如您之前使用的 MSP430FR5xxx/6xxx 器件上的 FRAM 保护功能灵活。 对于 MSP430FR2xxx 器件、您有主存储器保护位和信息保护位。 基本上是一种完全保护或无保护。 典型情况下、这些器件上的应用会始终保护 FRAM、除非它们专门执行写入操作。 然后、该过程将取消 FRAM 保护、执行写操作、重新保护 FRAM。  

    此外、当使用 FRAM 存储器保护位时、FRAM 偏移地址位会使部分 FRAM 不受保护。 例如、如果您想将一部分 FRAM 用作额外的 RAM 空间、这将非常有用。 这些位对 MSP430FR2476有效。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jace  

    好的、感谢您的回复