This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5358:有源模式运行所需的晶体振荡器- XT1或 XT2

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1024169/msp430f5358-crystal-oscillator-required-for-active-mode-operation---xt1-or-xt2

器件型号:MSP430F5358

在我们的设计中、我们将 MSP430F5358用作板管理控制器、它支持最大20MHz 频率。

我们不会使用可用的低功耗模式。

因此、我们应该将哪种振荡器用于工作模式(用于支持最大频率)  

1) 32.768kHz (XT1 LF 模式)或

2) 2) XT2高频振荡器-支持范围(4MHz 至32MHz 范围)的晶体

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除非您需要高精度的晶体、否则您不需要晶体、因为 DCO 应满足您的要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bhanu、

    正如 David 所说的、如果功率不是问题、您只能使用内部 REFO 为 FLL 计时。