This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438A:Rev D 和 Rev F 控制板上的高电流消耗

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5438A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1023856/msp430f5438a-high-current-draw-on-rev-d-and-rev-f-control-boards

器件型号:MSP430F5438A

各位专家、您好!

我们将 MSP430F5438A 控制板用于其中一个具有多个版本的项目、D、F 和 H

对于 Rev H 控制板、我们看到 Rev D 和 F 上的电流消耗为50uA、Rev D 和 F 上的电流消耗为500uA。我们已经浏览了 MSP430F5438A 的勘误表、并确定了工作表中列出的 UCS 6导致 Rev D 上的电流消耗较高

我们已根据 UCS 6中的建议更新了代码中的变通办法、并查看 Rev D 上的电流消耗降低到50-60uA、Rev F 上的电流消耗降低到200uA

我们仍然看到 Rev F 控制板上的电流消耗比预期(50uA)高四倍。

我已经浏览过勘误表中提到的错误列表、但无法找到 Rev F 控制板上电流消耗较高的原因。

请告诉我、Rev F 控制板上是否有任何高电流消耗。

谢谢、

Gopi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gopi、

    这是一个有趣的问题、我不确定具体情况。  查看勘误表、可以看到 Rev F 和 Rev H 具有基本相同的错误。  在整个文档中进行搜索时、我确实注意到端口16勘误表可能适用。  您使用的是哪种封装?  看到 GPIO 是否复位有任何问题?   

    您用于测量电路板功率的代码有多基本?  使用任何特定外设?   

    我会继续查看、看看我是否能找到其他需要我们调查的东西。   

    谢谢

    JD