各位专家、您好!
我们将 MSP430F5438A 控制板用于其中一个具有多个版本的项目、D、F 和 H
对于 Rev H 控制板、我们看到 Rev D 和 F 上的电流消耗为50uA、Rev D 和 F 上的电流消耗为500uA。我们已经浏览了 MSP430F5438A 的勘误表、并确定了工作表中列出的 UCS 6导致 Rev D 上的电流消耗较高
我们已根据 UCS 6中的建议更新了代码中的变通办法、并查看 Rev D 上的电流消耗降低到50-60uA、Rev F 上的电流消耗降低到200uA
我们仍然看到 Rev F 控制板上的电流消耗比预期(50uA)高四倍。
我已经浏览过勘误表中提到的错误列表、但无法找到 Rev F 控制板上电流消耗较高的原因。
请告诉我、Rev F 控制板上是否有任何高电流消耗。
谢谢、
Gopi