This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5310:msp430f5310

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, MSP430F5310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1158094/msp430f5310-msp430f5310

器件型号:MSP430F5310
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好!

我正在尝试使用 tom flash \MSP430BSL_1_02_00_01\released_BSL_images\BSL.00.06.04.04通过 uniflash8.0.0.4026将此 BSL 镜像通过 uniflash8.0.0.4026发送到 MSP430F5310、但它显示了以下错误。 如何使用 Uniflash 将此 BSL 映像刷写到 MSP4F5310中。 此外、还需要在该密码框中填写什么内容。 我在 ffe0处尝试了32位 FF 密码。 是否有任何解决方案。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否使用 MSP FET? 您使用的是 LaunchPad 还是定制板?

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我使用的是 MSP FET 和 MSP- TS430RGC64B。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否在刷写 BSL 映像时设置了此设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还可以…… 问题已解决。 但 BSL 的响应与数据表中提到的不同。 在向 BSL 发送任何命令时、响应为 E0 00 E0 E0。 您能识别问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想确认:选中该复选框是否解决了问题或是否有其他问题?

    BSL 不应以"E0 00 E0 E0"进行响应。 您可以共享波形吗? 您是否已查看 MSP430 闪存器件引导加载程序(BSL)

    此致、

    Evan