This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2632:FRAM IO 单元 ESD 保护.. 二极管钳位电路/电流..

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1159407/msp430fr2632-fram-io-cell-esd-protection-diode-clamp-circuit-current

器件型号:MSP430FR2632

大家好、MSP FRAM 团队、

我的客户问...

FR2632数据表规定“引脚二极管电流…μ A +/- 2mA”。

为了确认这一点、 MSP430中的 ESD 保护电路包含两个钳位二极管? VCC 和 GPIO 之间的一个二极管、GPIO 和 GND 之间的另一个? 还是使用不同的保护策略?

Thx、Merril

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Merril、

    是的、这是正确的保护策略。 由于最大电流为2mA、因此使用过高的电压会导致 电流超过2mA 并可能损坏二极管;在这种情况下、需要使用串联电阻器或其他外部方法来降低电流。 一般而言、我不建议客户施加比建议电压更高的电压。

    最棒的

    Amruta