This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5887:ESI 模块可增强金属检测距离

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/980924/msp430fr5887-esi-module-enhances-metal-detection-distance

器件型号:MSP430FR5887

如何增强 ESI 模块到金属的检测距离? 我们应该从哪些方面开始?要在代码中修改哪些参数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PDF我有了,但是PDF中相关软件的链接打不开,另外你这似乎回错贴了吧 μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请稍候片刻。 我需要向我们的同事介绍这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想与您一起检查以下项目、

    1.目标距离是多少? 您现在的距离是多少?

    2.您使用的是2LC 传感器还是3LC 传感器? 您现在使用的 L 的器件型号是什么?

    3.您的金属盘的尺寸是多少? 金属盘由什么材料制成?

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    目标范围为5.8mm、到目前为止已实现4.8mm

    使用3LC 方案。L=470uH、C=220pF.Vcc=3V

    直径13mm 、材料为不锈钢

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以尝试一些操作。 它应该会有所帮助。

    1.尝试使用较大的 L,如1mH 或1.5mH。

    2.将 L 放在金属盘的边缘。

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如何选择电容、高频或低良好。

    此外、如何延长程序中 LC 的振荡时间? 振荡时间的延长应能够适应更长的距离

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    无需更改电容、220pF 即可工作。 高频率更好。

    您可以更改 TSM 设置以获得更长的振荡时间。 但是、我认为这不会有助于延长距离。

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 我稍后会尝试与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据您的建议、我更改了1mH 的电感和220pF 的电容、现在可以在室温下以5.3mm 的距离正确采集旋转速度。但未在60摄氏度下进行计数。您现在希望更改哪些参数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当温度发生变化时、L 将发生变化。 这意味着 TSM 设置将不会在正确的时间检测到。 您可能需要重新校准 TSM 和 DAC 值。 您也可以选择对温度不太敏感的 L。

    此致、

    现金 Hao