This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430FR2355:看门狗计时器问题

Guru**** 2561060 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/980775/msp-exp430fr2355-issue-with-watchdog-timer

器件型号:MSP-EXP430FR2355
主题中讨论的其他器件:MSP430FR2355

大家好、团队、

我们将讨论 MSP430FR2355的看门狗计时器。 我们能否将 WDT 时间从32msec 修改为用户在看门狗模式下定义的时间?

或者我们需要在间隔模式下使用 WDT 来生成 PUC,或者是否有任何其他工作要做? 非常感谢您通过示例提供任何建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    vamshi b、您好!

    根据 MSP430用户指南、基于 SMCLK 的 WDT 超时为32ms。  可以选择一个不同的时钟源和分频值来产生一个不同的"超时"、这个"超时"可被用来产生一个复位或者、如果配置为间隔定时器模式、则产生一个中断。

    这是否能回答您的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、

    我在上述间隔内使用 SMCLK (1MHz)中的 WDTIS_5 (2^13)进行了测试。 现在、我得到的波形低于我的预期。 根据 WDTCTL 寄存器、我的预期是

    2^13/1MHz = 8.1ms。 但结果大于10msec。 我的计算错误了吗?

    背后的不同时钟源的精确计算是什么? 任何帮助都是非常感谢的。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vamshi、

    如何在示波器图中生成波形?

    我假设 WDT 在间隔模式下运行、并且您正在监控 GPIO 引脚。 您是否在 main 的早期某个位置将此引脚设置为高电平、并在 WDT 超时清除此引脚时将其设置为高电平? 是否首先配置系统时钟?  您可以共享您的代码吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vamshi、

    我看到您的其他帖子、并显示代码示例。  我将对该线程做出响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭此主题。

    如果您需要有关此问题的进一步帮助、请单击"此问题未解决我的问题"按钮并使用更多信息回复此主题。
    如果此主题锁定、请单击"提出相关问题"按钮、然后在新主题中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们帮助解决您的问题的任何其他详细信息。