This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5419A:开关期间 MCU 复位

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/981178/msp430f5419a-mcu-resetting-during-switching

器件型号:MSP430F5419A

大家好、

您可以检查以下请求并提供建议吗?

"

我们的器件遇到问题、尤其是在使用继电器进行接触器切换时。
可以看出、此问题的原因是由于在接触器切换并反射到 GND 时发生的 EMIS 影响。
复位的问题是 MCU 对此类干扰的抗扰度较低、并且我们的 PCB 未按照 EMC 规则进行准备。

"

提前感谢

此致

Furkan Sefiloglu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Furkan、

    首先要检查的是复位引脚上的电阻器和电容器。  请参阅用户指南中的表1-3。  如果它们没有外部47k 上拉电阻、则可以启用内部上拉电阻器。   

    https://www.ti.com/lit/ug/slau208q/slau208q.pdf   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们有10K 上拉电阻器、并在下拉至 GND 的 RESET 引脚上添加了1.5nF 陶瓷电容器。

    我们仍然有同样的问题。 该电容器未解决问题。 供参考。

    此致

    Hakan Çam ć

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hakan、

    您是否能够观察到在 EMI 事件期间 RST 线路切换?    最好 检查 VCC 和 TEST 引脚。  如果噪声过大、TEST 引脚也会导致问题。  您还可以尝试在 TEST 引脚上添加一个1k 下拉电阻器。  

    另请参阅用户指南的表1-26。  您可以检查 SYSRSTIV 以确定上次复位的原因。

    https://www.ti.com/lit/ug/slau208q/slau208q.pdf