This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2617:使用 ASM 模块(浮点库)将 Code Composer Essential 3中的项目代码编译到新的 CCS 10

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/978572/msp430f2617-compiling-project-code-in-code-composer-essential-3-to-new-ccs-10-with-asm-modules-floating-point-library

器件型号:MSP430F2617
主题中讨论的其他器件:MSP-CCE430

这是我第一次在这里发布问题、我不熟悉 TI MCU 和整体开发环境。 所以、我想问一些非常简单的问题、如果您能帮我解决这个问题、我将不胜感激。

我们在 Code Composer Essential 3中完成了一个项目 、该项目包含 MSP430浮点封装 V4.0文件(asm 文件)。 项目运行并完全符合 code composer Essential 3. 但是、当我将该项目移植到 CCS 10时、我会收到专门与 浮点封装相关的这2个文件的错误消息

我知道这些文件应编译"math.h"、并将 math.h 包含在文件中需要使用的其他 C 文件中。 但我无法确定如何解决这个问题。 有人能给我指正确的方向吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、amey、

    您可以拍摄错误消息的屏幕截图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我已经包括了屏幕截图、上面的帖子现在似乎不可见。 请参阅此帖子中的附加文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、amey、

    这些是真正的旧文件。  如果旧版 IDE 和工具适合您、我能问您为什么要迁移到 CCS10吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    谢谢。 IDE 崩溃,并且启动时出现一些二进制搜索线程错误,由于高分辨率支持,在新系统菜单上,旧版本中似乎缺少高分辨率支持,因此似乎无法访问/隐藏这些错误。 我尝试重新安装 IDE 设置,希望它能解决此问题,但我的设置似乎不是最新的。

    我还尝试搜索 code composer Essential V3最新设置、但在网站上找不到它、设置下载链接似乎无法访问。  

    无法访问此链接  

    www.ti.com/.../MSP-CCE430 

     

    因此、我尝试了最新的 CCS v10、并尝试将代码导入其中、希望它能够正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、amey、

    不再支持 MSP-CCE430、因此您不会找到任何更新。  我也找不到那些在1997年创建的浮点文件。  

    让我们试试 this...ca、您可以压缩浮点文件并附加到您的答复中?  如果可以压缩整个项目、那就最好了、但我知道您是否由于专有原因而无法压缩。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以压缩整个项目,这不是问题,是否可以通过私人邮件或至少使 zip 密码受到保护并通过私人邮件发送密码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、amey、

    是的、您可以向我发送朋友请求。  我已经对其进行了设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、amey、

    我假设您收到了邀请并下载了 Box 应用程序。  我使用了您提供的电子邮件、只要您使用相同的电子邮件、就可以登录。  这是另一个想法-我将向您秘密发送另一个您可以发送.zip 文件的电子邮件地址。  很抱歉、这需要很长时间。