This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:代码和硬件修改

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6043, TMUX1209

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/980165/msp430fr6043-code-and-hardware-modification

器件型号:MSP430FR6043
主题中讨论的其他器件: TMUX1209

您好!

我期待按照 SLAA969高速风速计应用手册中的说明进行设置。 如上所述、我购买了200kHz 传感器、现在我想在 EVM430套件上连接相同的传感器、但由于 EVM430板没有板载 TMUX1209、我想从外部连接它、但根据应用手册、我想从连接一个软件控制的 GPIO MSP430FR6043必须 连接到 TMUX1209的引脚 A0、以便在两个换能器对之间进行交替测量、EVM 板上没有可用的板载 GPIO、并且代码中没有针对 TMUX1209接口的规定。  请帮助我如何使用开发套件建立连接并使其正常工作。

此致、

Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的理解是正确的:TMUX1209应位于另一个板上以连接到 MSP430FR6043 EVM。  

    TIDM2003电路板原理图中、有2个信号未使用:TxSel、XPB0。 它们位于连接器 J10上、您可以找到连接到这两个信号的 GPIO、并为 TMUX1209控制信号 A0选择一个。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII、

     非常感谢您的回复。 是的,我标记了连接器 J10并希望使用 Txsel 引脚,您能指导我如何修改 TMUX1209的操作代码。

    谢谢、

    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我不清楚源代码。 请阅读代码并自行修改代码。 这并不困难。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您的回复。 您能否向具有软件知识的人推荐、他可以指导我对代码进行更改。 这将是一个很大的帮助。

    谢谢、

    Aishwarya