This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2272:从 MSP430F2252迁移至 MSP430F2252

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2272, MSP430F2252

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/980959/msp430f2272-migration-from-msp430f2252-to-msp430f2252

器件型号:MSP430F2272
主题中讨论的其他器件: MSP430F2252

您好!

我们将 MSP430F2252 micro 用于我们的防火产品、并从 MSP430F2252迁移到 MSP430F2272。 Micro (MSP430F2252)之前由 Atmel MCU 升级、这是 MSP430F2252中的 BSL (UART)。

我们现在的要求是 Atmel MCU 应该能够区分这2个微控制器(MSP430F2252、MSP430F2272)并将各自的二进制文件闪存到微控制器中。 我已经查看了"

用户指南
MSP430Tm闪存器件引导加载程序(BSL)中提到芯片 ID 可以从 BSL 读取,但两个微控制器的芯片 ID (F227h)是相同的。 是否有任何其他方法来区分这两个微控制器。

此致、

Swathi。

"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swathi、

    很抱歉耽误你的时间。  我正在研究这个问题、并将在周一之前回复您。  我相信这些是相同或相似的裸片、因此可以检查其他一些寄存器是否存在差异。  我需要深入探讨这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Swathi、

    只是想让你知道我仍在研究这个问题。  我希望明天能有答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swathi、

    这里有一些更新。  BSL 无法区分这些器件之间的芯片 ID。  您可以通过读取较低存储器件中不存在的存储器地址来区分、在这种情况下、您将回读0x3FFF。