This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:OP (SAC)的最大输入电流限制

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/981775/msp430fr2355-maximum-input-current-limit-of-op-sac

器件型号:MSP430FR2355
主题中讨论的其他器件:MSP430FR2311

您好!

MSP430中内置运算放大器(SAC)的最大输入电流是多少?
此外、MSP430FR2311具有内置 TIA、其最大输入电流是多少?

此致、
Una

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、我们假设 OPA 具有无限的输入电阻。  

    输入电流是什么意思? 电流输入 OPA 或其他任何东西?  

    您能告诉我您的应用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    周奕迅、您好!

    我想知道输入电流的最大值。 因为以下数据表仅显示典型值。
    我将传感器的输入直接连接到 SAC (OP)或 TIA。 输入电流可超过12mA。


    此致、
    Una

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    静态电流 是指运算放大器处于稳定状态时消耗的电流。

    它将增加 MSP430功耗。

    当您说  将传感器直接连接到 SAC (OP)或 TIA 时、您能向我展示原理图和代码吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您展示了答案、这是他所需的输入偏置电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、伊斯天、

    我的客户正在考虑气体检测仪应用、但将来会进行电路配置。

    我想知道 SAC (OA)或 TIA 端子可以输入多少电流。
    例如、TLV910x 的绝对最大额定值在数据表中规定如下。


    同样、假设"任何器件引脚上的二极管电流"中指定的绝对额定值适用于 MSP430是否正确?


    此致、
    Una

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当器件配置为输入时、您获得这些电流的唯一时间是引脚电压远高于或低于 Vdd/接地、导致二极管导通。 在正常运行中、输入具有极高的阻抗。

    请注意、如果您实际达到这些限值、例如 VDD 关闭、您实际上可以通过引脚为芯片供电!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我期待 TI 能就这一最大额定值提供一些见解。

    此致、
    Una

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下面是我在 TLV910x 上的发现:

    您可以看到、电流意味着当输入信号超出电源轨时、电流将通过 ESD 二极管到达 GND 或 VCC、但设置不正确。

    我知道气体传感器、如果输出信号是电流、它通常会使用电阻器来获得电压。 您可以将其作为参考。

    以下是您需要的内容: