This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:可用的 SPI 模块

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/982000/msp430fr5969-available-spi-modules

器件型号:MSP430FR5969

我 需要设计的板上三条独立 SPI 总线、并希望使用 MSP430FR5969中的 SPI 模块?  我知道数据表显示 eUSCI_A0、eUSCI_A1和 eUSCI_B0中有一个。  这三种器件是否均可独立使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据数据表(SLAS704F)表4-1、所有 UCA0-1和 UCB0在所有封装上都是引脚输出、并且我不会看到任何冲突。

    eUSCI-s 是独立的,可以同时使用。