This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:编译错误

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/981942/msp430fr5969-compilation-errors

器件型号:MSP430FR5969

我在这里重复这个问题、因为我意外点击了按钮"这解决了我的问题"、尽管我的问题尚未得到解决

////////

"./lnk_msp430fr5969.cmd"、第192行:错误#10099-D:程序不能放入可用存储器、或者该段包含需要无法为此段生成的 trampoline 的调用站点。 ".stack"大小为0x1000的段运行定位失败。 可用存储器范围:
备注#10372-D:(ULP 4.1)在此项目中检测到未初始化的端口 A。 建议初始化所有未使用的端口、以消除未使用引脚上浪费的电流消耗。
RAM 大小:0x800未使用:0x800最大孔:0x800
备注#10372-D:(ULP 4.1)在此项目中检测到未初始化的端口 B。 建议初始化所有未使用的端口、以消除未使用引脚上浪费的电流消耗。

>>编译失败
Makefile:180:目标'Engr1.out'的配方失败
错误#10010:链接期间遇到错误;未生成"Engr1.out"
gmake[1]:***[Engr1.out]错误1.
Makefile:176:目标'all'的配方失败
gmake:***[全部]错误2.

////

我的问题:在我将堆栈大小从1048增加到4096后、错误仍然存在?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不要增加堆栈大小、减小堆栈大小。 在另一个线程中、我建议使用768。