This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:上电时出现问题

Guru**** 2946040 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2355, LM1117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/981580/msp430fr2355-problem-at-power-up

器件型号:MSP430FR2355
主题中讨论的其他器件: LM1117

大家好、我在 msp430fr2355上遇到了问题。 当我为微控制器加电时、如果我断开电源、我必须等待几秒钟、然后再重新加电、

n`t 我立即为微控制器供电、微控制器就会启动、如果我等待并再次为其供电、则微控制器会启动。

我的电路板上没有硬件复位、我使用复位和测试引脚通过 Spi-bi-Wire 接口对微控制器进行编程、我有47k 上拉电阻器和1nF 电容器连接到复位。  

我使用直流电源为电路板供电、电压为5V、并将线性稳压器 LM1117固定为3.3V。

微控制  器具有两个10uF 和0.1uF 值的去耦电容器、以及一个32.7680KHZ 外部振荡器和两个12pF 旁路电容器。

导致此行为的原因可能是什么? 请提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diana、

    听起来这可能来自电源轨到 VCC 引脚。  断电后再加电时、您能否获得 VCC 的示波器截图?  可能会有一些保持电压的东西、这可以帮助我们确定这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、感谢您的回答。 我n`t 得到您所说的"它可能来自电源轨到 VCC 引脚"。  

    使用示波器、当我在两种情况下都加电时、VCC 电压不会有差异:微控制器何时启动以及何时为n`t μ A。

    这些是照片:

    加电和微启动

    电源已断开

    n`t 备用电源、微控制器不会启动

    我没有发现差异。 我不明白问题可能出在哪。

    谢谢、

    Diana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Diana、

    我指的是加电和断电斜坡。  断电后、它是在几毫秒内变为0V、还是需要很长时间(秒)才能下降?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eddie、您好、感谢您的回答。 最后、我的问题出在代码中、而我的问题与 PM5CTL0 &=~LOCKLPM5指令有关。

    我尝试了一个简单的闪烁代码、但没有问题。 从那里、我检查了不同的代码并得出了这个结论。  

    我现在理解的是、在指令 PM5CTL0 &=~LOCKLPM5之前、我必须在指令之后执行所有端口配置

    例如、我可以清除中断标志(我有错误)。 抱歉、如果我让您因硬件问题而失去时间。

    如果您有任何有关该说明的其他信息、将会非常有用。 微控制器工作正常。

    谢谢、

    Diana