This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5043:USS XTAL 稳定时间

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/981404/msp430fr5043-uss-xtal-settling-time

器件型号:MSP430FR5043

您好!

我目前正在使用具有 USS 库的 MSP430FR5043定制板。

我发现 USS XTAL 在每次测量中都会打开和关闭。 因此、我每次都必须等待 XTAL 稳定。 我是否可以将 USS XTAL 设置为常开以绕过等待?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您使用 的是 EVM430-FR6043的代码示例、则不建议手动控制 USS XTAL。 USSXTAL 由代码示例自动控制。  

    对于晶振谐振器、USSXTAL 的启动时间最大为1.9ms、对于陶瓷谐振器(8MHz)最大为0.12ms。 通常 USS 测量值为1Hz。 因此、在两次测量之间关闭 USSXTAL 应该不会有问题。 它将节省系统的功耗。 如果将 USSXTAL 置为常开、功耗将更大。  

    谢谢、  

    Lixin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lixin、

    感谢您的回复。 在这个项目中、功耗与我无关。 我想将测量频率提高到80Hz 以上、因此启动时间对我来说确实是一个大问题。 如果有任何方法可以绕过 XTAL 启动过程、请告诉我。 谢谢你。

    此致、

    右 H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的是 FR6043的哪些应用? 在 ADC 采样后、USS 计算需要很长时间。 谐振器唤醒时间在时间路径中不是关键的1.9ms。 对于气体检测、USS 采样的最大频率为20Hz、对于水检测、最大频率为40Hz。