This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F413:MSP430F413 XIN、XOUT 波形

Guru**** 2811375 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F413

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/981291/msp430f413-msp430f413-xin-xout-waveforms

器件型号:MSP430F413

尊敬的团队

美好的一天!

我们的客户需要有关以下 E2E 链接的更多帮助

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/t/979864

他们希望我们检查 XIN 和 XOUT 波形 是否正确、并确认 MSP430晶体输入电压电平的最小值。

波形链接如下, 内部电容设置为18pF 并使用,

BR、

Leon.Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我无法看到原始帖子(https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/t/979864)再次打开。 下次、如果您要重新打开它、您可以在该线程中回复、然后它将重新打开。 现在我可以在这里回答您的问题。  

    Vpeak-peak 约为200mV。 它看起来有点小。 通常情况下、Vpeak-peak 约为300mV 会更好。  

    MSP430F413   件勘误表(修订版 F)错误 XOSC7请求禁用内部晶振负载电容(XCAPxPF = 00)并按照晶振制造商的建议在 XIN 和 XOUT 上使用外部负载电容。 我不确定客户为什么要使用内部晶体负载电容。 错误 XOSC7将引入低温问题、此外、如果18pF 与晶振技术规格不匹配、频率可能不正确。 您可以看到、波形的频率为32.9kHz、与32.768kHz 稍有不同。 因此、最好让客户使用外部负载电容器、可以根据 slaa322中的指南计算出该值。  

    谢谢、  

    Lixin