This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:BOOSTXL-AUDIO_RecordPlaying_MSP430FR5994不工作。 按下 S1不会打开 LED1

Guru**** 1138100 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-AUDIO, MSP430FR5994
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/977803/msp430fr5994-boostxl-audio_recordplayback_msp430fr5994-not-working-pressing-s1-does-not-turn-on-led1

器件型号:MSP430FR5994
主题中讨论的其他器件:BOOSTXL-AUDIO

我正在尝试在评估板上运行 BOOSTXL-AUDIO_RecordPlayback_MSP430FR5994。

按下 S1时,LED1不会打开(开始录音)。  

我根据评估用户手册下载了示例代码(请参阅下面随附的屏幕剪辑)。

 

请注意,“开箱即用”和“闪烁 LED”项目工作正常。

 

谢谢、

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve

    感谢您发帖。 请根据用户公会检查 launchpad 和 boostpark 之间的连接。 BTW、此主题上没有附加的屏幕剪辑。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve

    与 Ramon Jimenez 讨论过、我认为 BOOSTXL-AUDIO_RecordPlayback_MSP430FR5994项目可能存在一些设置或问题。 我需要时间检查此示例项目的详细信息、并在稍后回复您。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve

    我已经测试了 BOOSTXL-AUDIO_RecordPlayback_MSP430FR5994项目。 当我按下 S1时、LED1打开(开始录制)。

    但我在尝试运行此项目期间遇到了头文件版本问题。

    请检查 ti\ccs1010\ccs\ccs_base\msp430\include 上的 msp430f5994.h 文件。

    如果__MSP430_header_version__1210,请检查前一版本的头文件(如附件所示)。 谢谢!e2e.ti.com/.../3010.msp430fr5994.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    李晓东、您好!

    我正在使用...

    Code Composer Studio 版本:10.2.0.00009

    我对两个 msp430fr5994.h 文件进行了比较、但没有发现任何差异。

    您能否将 CCS 项目文件发送给我、以便我可以尝试已知良好的项目?

    谢谢、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve

    请按附件查找我的项目。 我的 CCS 版本为 :10.1.0.00010 e2e.ti.com/.../BOOSTXL_2D00_AUDIO_5F00_RecordPlayback_5F00_MSP430FR5994.zip