This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779:如何检查 CPU 使用率/带宽?

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6779

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/980976/msp430f6779-how-to-check-cpu-usage-bandwidth

器件型号:MSP430F6779

尊敬的 TI 专家:

我将 EVM 用于 MSP430F6779。 我已经从电能测量设计中心生成了代码。 我在其中选择了三相仪表配置。

我可以在 EMDC 中 MSP430控制器属性的结果部分看到 CPU 使用率(带宽)。 但我想在代码中手动读取它。
有人建议我如何在代码中阅读该内容?

此致、
马来语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、马来语、

    它是在 GUI 中计算的、而不是在代码中计算的。

    我的建议是、您可以使用计时器计算一个周期的整个代码运行时间。

    伊斯天  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、伊斯天、

    好的。 明白了。

    感谢您的回复。

    此致、

    马来语