This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F413:MSP430F413IPM 晶体负载

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F413

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/979864/msp430f413-msp430f413ipm-crystal-load

器件型号:MSP430F413

尊敬的团队

美好的一天!

我们的客户使用 MSP430F413的  水表等效产品。

MSP430F413勘误表 XOSC7在 LF 模式下的低温运行期间出现问题

有一条使用负载电容器的消息。

在之前的大规模生产版本中、内部电容器设置为18pF 并使用。

到目前为止、它的使用没有任何问题、但 MCU 自去年以来一直被杀。

他想 了解外部负载电容器并检查 XIN 和 XOUT 的时钟电压电平。

我向他提供了以下链接的文件  

您有更多建议吗? 或者直接提供 客户想要的答案?

感谢你的帮助

BR、

Leon.Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon、  

    此应用手册 slaa322是使用外部晶体设计 MSP430时所有注意事项的良好文档、包括如何计算负载电容器、安全因素和故障排除技巧。 我认为这对客户来说是一个良好的开端。  

    谢谢、  

    Lixin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,利欣  

    感谢您的最后一个回复  

    客户将内部电容设置为18pF、然后在此处测试波形  

    请检查图片中的 XIN 输入电平是否没有问题。 (内部电容设置是否符合规格?)


    另外,请检查 MSP430晶振输入电压电平的最小值。它是否与其它 GPIO 输入 H/L 电平范围相同?

    此致、

    Leon.Liu