This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430的重新编程

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/980832/reprogrammation-of-msp430

主题中讨论的其他器件:MSP430FR5969

您好!  

我正在寻找特定的 MSP430;它需要:  

- I2C

3个 UART

-可"重新编程";这意味着代码可以存储在一部分存储器中;通过 UART,MSP430将接收另一个代码,将其存储在其他地方,并启动新代码;(我希望我有道理)

我是否必须查找引导加载程序? 我被告知 MSP430FR5969可以这样做、但它没有引导加载程序、只有2个 UART...

如果有人能照亮我需要查找的内容,我会很感激!  

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、重复...

    请删除

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Benoit -您是否希望我删除此帖子?