This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969-SP:通过 UART 进行电路内串行编程(RS-485应用)

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969, MSPBSL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/980105/msp430fr5969-sp-in-circuit-serial-programming-via-uart-rs-485-application

器件型号:MSP430FR5969-SP
主题中讨论的其他器件:MSP430FR5969MSPBSL

大家清楚、可以使用 JTAG 接口进行程序更新和调试、从而实现开发编程。

MSP430FR5969的应用将包括使用 UART 通过半双工 RS485进行产品通信...  
MSP430FR5969产品将位于两线 RS-485总线上寻址的几个单元... 所有装置将与总线上的"主 PC"进行通信、以进行遥测馈送、并接受操作说明。

是否可以在电路串行编程中实现 MSP430FR5969、以便 "主器件"可以通过同一串行接口重新编程?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您需要的是引导加载程序或 BSL。  FR5969确实有 UART BSL、但要在外部调用它、还需要访问 TEST 和/RST 引脚、我不确定它是否支持半双工通信。  您可能需要编写一个定制 BSL 来执行您想要的操作... 但我认为这是可能的。   

    有关我们现有引导加载程序的更多信息、请查看 MSPBSL 页面。  我们确实提供了一些可供修改的主存储器 BSL 的 MSPFRBoot 示例。   

    祝您好运!

    JD