This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2100:eUCSI 位持续时间计算

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/978298/msp430fr2100-eucsi-bit-duration-calculations

器件型号:MSP430FR2100

我在遵循 MSP430FR2100 UART 的 RX 位周期公式时遇到了问题。

我发现 SLAU445I 第588页中给出的公式令人困惑、似乎包含错误(请参阅图像)

是否有人可以为我提供更易于理解的公式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ross、

    感谢您指出这一点。  老实说、我不是按照这些方程准确操作、但我知道、在这个方程中、3个主要项的顺序是:同步误差、波特时钟误差(每位)、最后是1/2波特时钟误差(用于在接收时尝试在位周期的中间采样)。   

    因此、我认为对于底部方程式、在"where:"之后、 第一个方程式实际上应该定义上面未定义的项、并且应该实际读取 "T_bit、RX[j]= xxx"  我不确定 M_UCBRFx 求和是如何返回的。    

      

    您在哪里可以根据您的需求确定这些参数?  如果是、您能给我一些关于如何使这些内容更清晰的反馈吗、我可以通过数据表中的链接提交文档反馈。   

    谢谢、

    JD